结果:找到"离线语音 智能家居 智能灯具 智能玩具 语音 物联网 智能酒店 ",相关内容1000条
- 开发大神可以协助我开发一个万能红外控制器吗
- 万能遥控设备的开发,有没有技术大神。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 智能家居 网关 发帖人:智能家居007 发帖时间:2023-06-19 14:57:00
- 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
- 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
- 关于智能家居有线通讯的想法!
- 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
- 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
- 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能家居语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- NV080C语音芯片在儿童益智玩具上的应用
- 家长越来越多地关注儿童的身心发育,家长通过选择益智玩具,更早开始学前教育,帮助宝宝在玩的过程中进行大动作、精细动作、逻辑力的锻炼和发展。益智玩具可以鼓励孩子用感官去接触世界,比如刺ji他们的视觉、听觉和触觉,帮助他们配合各种感官反应去接触和识别外界所有新奇的事物。不同的益智玩具可以帮助孩子认识世界。为了形象更逼真,很多益智玩具都加入了相对应的音效,帮助宝宝们培养孩子对音乐的兴趣,提高他们的节奏感和手眼协调能力。NV080C语音芯片因为其成本低廉,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,而被广泛应用到各种益智玩具当中。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,具有多种按...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 益智玩具语音芯片 玩具语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-22 13:26:00
- 离线语音控制方案定制开发
- 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 智能家居 智能灯具 智能玩具 语音 物联网 智能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
- 智能语音声控灯是应用了什么语音芯片?
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-16 15:19:00
- 语音识别芯片助力灯具智能化!
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别ic 智能家居 智能语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用!
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-15 14:34:00
返回